我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用Concept 的 Totalizer 功能作流量积算时, 为什么会出现流量累计值与实际不符, 如何解决 ?
问题描述:
用Concept 的 Totalizer 功能作流量积算时, 为什么会出现流量累计值与实际不符, 如何解决 ?

所属产品线:
Concept

解决方法:

造成以上流量累计值与实际不符情况的主要原因是 Totalizer 功能模块中的Cutoff 参数设置不当, Cutoff 参数应设置为一个大于等于零的实型值, 如果该参数设置小于零, 将在“online event” 生成故障记录同时 STATUS 输出管脚输出故障代码, 如果 Cutoff 参数设置过大,就会导致低于 Cutoff 参数设置值的流量无法进行累计, 从而导致累计值与实际不符, 解决办法校正 Cutoff 参数设置值.