问题描述:
Concept软件中XMIT和XXMIT指令有什么差别?所属产品线:
Concept解决方法:
Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit, Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus协议的从设备进行Modbus通讯。
Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。
984LL Xmit 功能块应用在984LL中。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit, Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus协议的从设备进行Modbus通讯。
Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。
984LL Xmit 功能块应用在984LL中。
是否有帮助?