我们今天能为您提供什么帮助?

Concept 2.6 软件中用 Ctrl-r 进入RDE后却无法进行开关量点的强制操作, 这是为什么?如何解决?

问题描述:
Concept 2.6 软件中用 Ctrl-r 进入RDE后却无法进行开关量点的强制操作, 这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

与Concept 2.5 不同, Concept 2.6 SR1 中的 RDE 的 Animation 状态默认为 OFF , 当进RDE 后必须用户自己先按下Animation按钮将 Animation 状态改为 ON 后才能在RDE中进行开关量点的强制操作, 那么能不能让 Concept 2.6 也做成一进入RDE 即可进行开关量点的强制呢? 可以, 但需要修改Concept.ini 文件, 将该文件中的 [RDE]下的StartWithAnimation项设为 1