在Concept中用IEC编程,有无中断功能?
问题描述:
在Concept中用IEC编程,有无中断功能?所属产品线:
Concept解决方法:
Concept2.5 或以下版本用IEC编程, 无中断功能, Concept2.6用IEC编程, 140CPU43412和140CPU53414有中断功能,在新建一个Section时,可选择此Section是否为定时中断或I/O事件中断. 定时中断是定时执行的中断,I/O事件中断是被锁存/中断模块140HLI34000的输入触发的中断. 定时中断无优先级, I/O事件中断的优先级比定时中断的优先级高. 不同的I/O事件中断的优先级又与140HLI34000的槽位和输入点有关, 槽位数和输入点数越高, I/O事件中断的优先级越低. Concept2.6 中断功能的限制:
1) SFC语言不支持Interrupt sections
2)984LL语言不支持Interrupt sections
3)热备系统不支持Interrupt sections
4)16位的处理器不支持Interrupt sections
是否有帮助?