我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept中如何获得Peer cop通讯的健康状态?
问题描述:
在Concept中如何获得Peer cop通讯的健康状态?

所属产品线:
Concept

解决方法:

可通过指令MBP-MSTR来实现,将MBP-MSTR的Control block的第一个寄存器设置成9,此功能为读Peer cop健康状态. Peer cop通讯健康状态信息包含12个连续的寄存器.第0~3个字代表节点1~64的全局通讯输入的健康状况,第4~7个字代表节点1~64的 Specific output的健康状况, 第8~11个字代表节点1~64的Specific input的健康状况.