我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept中用I_Scale对模拟量输入进行标定,并将标定过的数值存放在400001寄存器中,为什么在变量表中监视400001时,显示的数值不正确?
问题描述:
在Concept中用I_Scale对模拟量输入进行标定,并将标定过的数值存放在400001寄存器中,为什么在变量表中监视400001时,显示的数值不正确?

所属产品线:
Concept

解决方法:

由于I_Scale的Output数据类型是Real,所以在变量表中监视400001时如果选择的数据。类型不匹配,在显示时就不正确。