我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept软件中,如何批量进行变量地址偏移?
问题描述:
Concept软件中,如何批量进行变量地址偏移?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Concept软件中,当需要将程序中多个变量地址偏移相同数值时,例如:将000001~000020 变为000101~000120,可以采用如下操作:

然后点击“offset”按钮即可完成。