我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
将原CONCEPT软件编程的项目备份下载到新的CPU中后所有的DFB均无法运行,如何解决?
问题描述:
将原CONCEPT软件编程的项目备份下载到新的CPU中后所有的DFB均无法运行,如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

出现标题描述的故障现象,建议用户如下操作:生成一个空项目,创建一个简单的DFB,下载到CPU中运行。如果该操作后创建的DFB能正常运行,则高度怀疑用户启动了single sweep 功能,该功能是一个调试功能,可将原备份程序再次下载到CPU中,点击online------online control pannel------cancel single sweep 后即可。