我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept Quantum和Unity Quantum主站扩展了一个机架,下面挂了3个RIO,我想在触摸屏中读取每个槽位上模块的操作状态,请问如何实现?
问题描述:
Concept Quantum和Unity Quantum主站扩展了一个机架,下面挂了3个RIO,我想在触摸屏中读取每个槽位上模块的操作状态,请问如何实现?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Unity中可以使用系统字%SW180~339,每个工作站 5 个字,对应于每个工作站的机架 1 到 5。如%SW180:工作站 1 机架 1 模块的操作状态。%SW181:工作站 1 机架 2 模块的操作状态。其中每个字的位 0 至 15 分别与这些机架的位置 16 至 1 处的模块相对应。如果模块出现故障,则相应位设置为 0,如果模块操作正确,则设置为 1。Concept中没有系统字,需要调用“PLC_STAT”功能块。其中的输出“RIO_STAT”共有160个字,对应于32个站(每个站5个机架)的模块状态,每个字的0-15位代表1-16槽位上模块的状态