我们今天能为您提供什么帮助?

在Concept中做了一个时间功能块TON,如何实现在上位机上直接输入一个时间给TON的PT脚?

问题描述:
在Concept中做了一个时间功能块TON,如何实现在上位机上直接输入一个时间给TON的PT脚?

所属产品线:
Concept

解决方法:

有两种方法:1,如果上位机支持时间类型变量,那么直接在上位机上引用PT引脚的时间寄存器或变量即可;2,如果上位机不支持时间类型变量,那么可以用 INT_TO_TIME或者DINT_TO_TIME将整型变量进行转化后给PT时间变量,上位机直接引用这些整型变量,时间单位为1ms。