我们今天能为您提供什么帮助?

PL7 Pro使用USB电缆与Premium 57102与联机,在XWAY Test测试时,Connect测试可以通过,但Start测试时报通讯超时错误。如何解决?

问题描述:
PL7 Pro使用USB电缆与Premium 57102与联机,在XWAY Test测试时,Connect测试可以通过,但Start测试时报通讯超时错误。如何解决?

所属产品线:
PL7

解决方法:

需要检查的配置如下:

步骤1:检查控制面板以及Unitelway驱动配置中相应串口是否关联到TSXPCX3030。

步骤3:进一步与用户确认现场实际采用的硬件结构,结果:PCMCIA卡槽内插SCP114卡与上位机连接,AUX口连接Nano,平时TER口无设备连接。建议暂时断开AUX口连接,在作XWAY测试。