我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7 Pro软件能不能通过TSXPCX1031-C电缆连接到TSXETZ410/510的TER口与Micro PLC作编程连接?
问题描述:
PL7 Pro软件能不能通过TSXPCX1031-C电缆连接到TSXETZ410/510的TER口与Micro PLC作编程连接?

所属产品线:
PL7

解决方法:

可以,但需要将TSXPCX1031-C电缆上的拨码开关设置到“0”的位置,该拨码开关如果设置到“2” 的位置时,连接会错误。