我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7 PRO软件中定义DFB时, 能不能调用其他的DFB模块?

问题描述:
在PL7 PRO软件中定义DFB时, 能不能调用其他的DFB模块?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在PL7 PRO软件中定义DFB时, 不能调用其他的DFB模块, 除此之外, 在定义DFB时, 还有以下的限制:

DFB中不能调用标准功能模块

DFB中不能调用其他的DFB模块

DFB中不能调用子程序

DFB中不能使用HALT指令

DFB中不能调用使用输入/输出模块变量的指令(如: READ_STS, SMOVE, …)