我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何实现PL7 Pro中DFB的保护?
问题描述:
如何实现PL7 Pro中DFB的保护?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在DFB Types下,右键生成一个新的DFB,假设命名为X;

双击X,进入DFB type Editor,右键点击state,选择Properties,进入DFB type properties;

在DFB type properties下,有两种保护可选择,均可设置密码。一种为“Protection on modification”,这种保护为“read only”,DFB可以打开,只读但不能修改。另一种保护为“Code protected”,DFB不能打开。