我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7软件中定义的%TM 功能块中的”MODE”,”TB”,”TM.P”,”MODIFY” 参数为什么在梯形图中无法进行设定修改, 如何设定这些参数 ?

问题描述:
在PL7软件中定义的%TM 功能块中的”MODE”,”TB”,”TM.P”,”MODIFY” 参数为什么在梯形图中无法进行设定修改, 如何设定这些参数 ?

所属产品线:
PL7

解决方法:

%TM 功能块中的参数根本就不是在梯形图中设定, 具体设定方法如下:

“Application brower”→”variable”→”predefine FB”

将 parameters 复选框选中, 界面中会多出 4 列 preset, mode, TB, Req 设定

“preset”列设定的是 %TM 功能块中的”TM.P”参数

“mode”列设定的是 %TM 功能块中的”MODE”参数

“TB”列设定的是 %TM 功能块中的”TB”参数

“Req”列设定的是 %TM 功能块中的”MODIFY”参数