我们今天能为您提供什么帮助?

PL7软件编程时是否存在实体(字节、单字长、双字长以及浮点数)间的覆盖?

问题描述:
PL7软件编程时是否存在实体(字节、单字长、双字长以及浮点数)间的覆盖?

所属产品线:
PL7

解决方法:

字节、单字长、双字长以及浮点数都存放在单存储区的数据区内,因此在双字长和单字长以及单字长和字节存在覆盖关系。例如:%MD0对应%MW0和%MW1,%MW0对应%MB1和%MB1,%KD0对应%KW0和%KW1。但是不存在和%m的覆盖。