我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7 Pro的软件中,为什么不能在Grafcet中插入一个Macro ?

问题描述:
在PL7 Pro的软件中,为什么不能在Grafcet中插入一个Macro ?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在 PL7 Pro的软件中是可以在Grafcet中插入一个Macro的,但必须先生成一个Macro,否则软件显示无法插入,具体步骤如下:1、生成 Grafcet,命名为aaa;2、光标指向”aaa”,单击鼠标右键;3、点击“Create Macro Step”后即可。