PL7软件中指令%MD0:=%IW1.0*20,但当%MD0大到一定值时,在Animation table中%MD0显示为负值,请问这是为什么? 如何解决 ?
问题描述:
PL7软件中指令%MD0:=%IW1.0*20,但当%MD0大到一定值时,在Animation table中%MD0显示为负值,请问这是为什么? 如何解决 ?所属产品线:
PL7解决方法:
当用指令%MD0:=%IW1.0*20时, 如果%IW1.0*20 的结果超过32767, 则会在%MW1上发出溢出, 同时%MW0 以补码显示负值, 解决的办法是: 用两条指令实现, %MD100:=%IW1.0, %MD0:=%MD100*20
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。