我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7 Pro中可以导出子程序或Section,然后再在其它项目中导入吗?

问题描述:
在PL7 Pro中可以导出子程序或Section,然后再在其它项目中导入吗?

所属产品线:
PL7

解决方法:

可以,如在一个项目中,在Section下有一个LD,右键此LD,选择Export,保存为*.LD,另新建一个项目,右键Section,选择Import,可将导出的文件*.LD导入进来。对子程序也同样可以。