我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7可以通过OPERA操作块给多个内存位%Mx同时进行置一清零的操作嘛?
问题描述:
PL7可以通过OPERA操作块给多个内存位%Mx同时进行置一清零的操作嘛?

所属产品线:
PL7

解决方法:

可以,通过位组的形式,方式为等式右边的数值转化为2进制,从低位到高位的顺序与位组对应。例如%M10:4:=5,“5”转化为2进制数为“101”,结果:%M10为1,%M11为0,%M12为1,%M13为0。