我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7软件中编写%M1边沿检测后激活一个操作块%MW100:=%MW100+1,实现对%M1的上升沿计数功能,出现错误,如何解决?
问题描述:
PL7软件中编写%M1边沿检测后激活一个操作块%MW100:=%MW100+1,实现对%M1的上升沿计数功能,出现错误,如何解决?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在PL7 Pro 软件中对内部位的边沿检测不能直接将该点分配给一个边沿检测触点,而需要先将该内部位直接线圈激活另外一个内部位,再将转换后的内部位分配给一个边沿检测触点即可。