我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7 Pro和Unity Pro中分别如何对顺序控制功能语言进行初始化?

问题描述:
在PL7 Pro和Unity Pro中分别如何对顺序控制功能语言进行初始化?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在PL7 Pro中有%S21可以作为Grafcet程序的初始化,但是在Unity Pro中的%S21的用途却改变了,在Unity Pro中用SFCCNTRL功能块可以实现SFC程序的初始化。