我们今天能为您提供什么帮助?

PL7的ST语言和LD语言中的%MWn[%MWx]:y是什么意思?其中n,x,y均是常数。

问题描述:
PL7的ST语言和LD语言中的%MWn[%MWx]:y是什么意思?其中n,x,y均是常数。

所属产品线:
PL7

解决方法:

%MWn[%MWx]:y的含义是,从%MWn开始往后偏移%MWx个字,开始的y个字的数组。例如%MW1[%MW2]:3中如果%MW2的值为9,那么它表示%MW(1+9):3,为%MW10:3,为%MW10,%MW11,%MW12三个字组成的数组。