问题描述:
在PL7中用ST语言编程时,直接输入字符会替换当前光标所在字符,不会插入,使用回车键会跳到下一行,不会换行,但是在Unity Pro中用ST语言编程时,字符默认插入,回车默认换行,为什么?所属产品线:
PL7解决方法:
ST语言中的这两种操作方法都是正确的,在PL7和Unity Pro中编写时,可以用键盘上的Insert键在两种输入方法之间进行切换。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ST语言中的这两种操作方法都是正确的,在PL7和Unity Pro中编写时,可以用键盘上的Insert键在两种输入方法之间进行切换。
是否有帮助?