我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7 Junior 软件打开一个原来使用PL7 Pro 软件编程的程序时,系统报"System (.tsx)...I/O catalog." 错误,无法打开,为什么?
问题描述:
使用PL7 Junior 软件打开一个原来使用PL7 Pro 软件编程的程序时,系统报"System (.tsx)...I/O catalog." 错误,无法打开,为什么?

所属产品线:
PL7

解决方法:

PL7 Junior 和 PL7 Pro 的区别只是功能上,只要原来PL7 Pro 软件编程的程序没有使用PL7 Junior 软件不支持的功能,则使用PL7 Junior 软件打开PL7 Pro 编程的程序是没有问题的。标题描述的故障现象与此无关。问题的原因是用户使用了低版本的PL7 Junior 软件打开一个高版本PL7 Pro 软件编程的程序,且原程序中定义的CPU硬件版本号高于低版本的PL7 Junior 软件所能支持的最高的CPU硬件版本。解决方法是升级PL7 Junior 软件版本,或在PL7 Pro中将CPU硬件版本降到低版本PL7 Junior 支持范围内。