非管理型交换机连成以太网光纤环网结构出现通讯时断时续,如何解决?
问题描述:
非管理型交换机连成以太网光纤环网结构出现通讯时断时续,如何解决?所属产品线:
工业以太网交换机解决方法:
现场的实际情况是:6台499NOS17100连成以太网光纤环网结构,PC机与其中一台499NOS17100交换机使用RJ45端口连接,在PC机上PING其中一台PLC时有时能PING通,有时PING不通,出现时断时续的现象,但取消以太网光纤环网结构,改为总线结构后,故障现象消失。当出现上述描述现象时,优先建议用户检查交换机上“RM”硬件拨码开关的设置。在我们实际案例中的错误原因就是因为用户将其中4台交换机的“RM”硬件拨码开关拨到了“ON”位置。保留其中一台为“ON”位置,其余的全部拨到了“OFF”位置后问题解决。
是否有帮助?