我们今天能为您提供什么帮助?

9-38A接触器国产D2系列与新Tesys系列线圈接线端的差别是什么?

问题描述:
9-38A接触器国产D2系列与新Tesys系列线圈接线端的差别。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

D2系列线圈接线端子A1位于接触器顶部,只有一个;而接线端子A2,接触器顶部和底部各有一个。新款Tesys系列,线圈的接线端子A1,A2都只有一个,分别位于接触器前部右侧的顶部和底部。用户在做新老替换时,需注意此差别。