我们今天能为您提供什么帮助?

接触器的机械闭锁块(锁扣装置)是如何工作的?

问题描述:
接触器的机械闭锁块(锁扣装置)的工作状态。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

机械闭锁块(LA6DK*或LAD6K*)是一个接触器的附件,它本身带一个线圈,将它与接触器安装到一起,则整套产品就有两个线圈。接触器本体上的线圈为闭合线圈,机械闭锁块上的线圈为释放线圈。工作时,接触器线圈得电,接触器闭合并在机械闭锁块的作用下自锁,这时如果接触器线圈失电接触器仍保持闭合状态,直到机械闭锁块上的释放线圈得电接触器才放开。

注意:接触器线圈与机械闭锁块复位线圈不能同时通电。并且机械闭锁模块不允许长时间通电,通电时间最大为10秒。