我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys系列电机起动与保护产品目录中,LC1D205-620**C接触器额定绝缘电压(Ui),VDE标准为1500V,IEC标准为1000V,如何理解?

问题描述:
Tesys系列电机起动与保护产品目录中,LC1D205-620**C接触器额定绝缘电压(Ui),VDE标准为1500V,IEC标准为1000V的理解。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D205以上接触器绝缘距离为20mm,德国VDE0110标准规定允许承受电压1500v,但国际电工委员会标准IEC规定允许承受电压1000v。由于各标准的技术参数不同,所测得的额定值也不同,目前IEC标准普遍适用。