我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys 系列接触器主触头承受的最大频率是多少?频率过高有什么危害?

问题描述:
Tesys 系列接触器主触头承受的最大频率,频率过高的危害。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

09-170A规格的最大为400Hz,205-620A规格的是200Hz.频率当交变电流通过导体时,电流将趋于导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流以较高的频率在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效应越显著,发热量越高。