我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D15000M7C如何配线圈保护元件?

问题描述:
LC1D15000M7C配线圈保护元件的方法。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

针对D系列国产接触器,LC1D11500,LC1D15000和LC1D17000,如果是电子线圈,则需要压敏电阻才能起到保护作用(Schneider没有这种元件),而机械线圈则可以根据电压选择RC阻容模块进行保护,比如LA4DA2U等。