我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
接触器LC1D40A、LC1D50A、LC1D65A如何螺钉安装?为什么标注的开孔尺寸和实际测量尺寸不符?
问题描述:
接触器LC1D40A、LC1D50A、LC1D65A螺钉安装方法,标注的开孔尺寸和实际测量尺寸不符的原因。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D40A、LC1D50A、LC1D65A的螺钉安装支架是活动的,样本上标注的开孔尺寸是螺钉安装支架展开后的尺寸。如想螺钉安装需要把安装支架打开,如下图所示:

image025.png

image026.png