我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys F系列的线圈抑流器模块LA9F980和LA9D09980如何安装固定?
问题描述:
Tesys F系列的线圈抑流器模块LA9F980和LA9D09980安装固定的方法。

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LA9-D09981为抑流器模块支架,如果不选用此附件,抑流器模块仍然可以靠导线连接并悬挂在接触器线圈旁,但在易振动的应用场合容易脱落。所以推荐使用支架。
安装方式见下图:

image046.jpg

3种安装方法见下图:

image048.jpg

1. 安装在接触器的控制端子上;

2. 安装在35mmDIN导轨上;

3. 直接M4螺钉连接。

注意:第2种方案需要将支架翻转过来。