我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1F1400,LC1F1700,LC1F2100接触器的端子母排连接以及本体安装的螺栓尺寸是多少?
问题描述:
LC1F1400,LC1F1700,LC1F2100接触器的端子母排连接以及本体安装的螺栓尺寸。

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

如下图,接触器与母线连接时用M12的螺栓,与LA9F2100连接时用M10的螺栓,固定接触器本体时使用M10的螺栓。

image058.jpg

image062.jpg

image060.jpg