我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U系列如何利用通信模块控制电动机的起停?

问题描述:
Tesys U系列利用通信模块控制电动机起停的方法。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

通过接通或断开接在A1和A2上的电压来实现控制电机的起动或停止。当选用通信模块时,动力底座应选择无接线端子的型号(如LUB120),再选择一个线圈预接线模块LU9BN11C,将预接线插头接在通信模块的OA1和COM插针上,实现了A1、A2和OA1、COM的连接。写控制字发出启动命令后,通信模块将24V电压接在OA1和COM上,也就是接在A1和A2上,接通Tesys U,起动电机。加在A1、A2上的24V电压要接在通信模块上。