我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U产品中LU2M可逆换向模块的接线图中有S1、S2和S3这三个端子,实物上却没有,这是为什么?

问题描述:
Tesys U产品中LU2M可逆换向模块的接线图中有S1、S2和S3这三个端子,实物上却没有的原因。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

因为LU2M内部已经将S1、S2和S3这三个插针按接线图与对应的端子相连,故在实物表面看不到这三个端子。