我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
把动力底座LUB32上的螺丝夹紧接线端子LU9BN11拆卸后,仍然无法安装预接线模块LU9MR1C、可逆换向模块LU2MB0BL,为什么?
问题描述:
客户订购了Tesys U动力底座LUB32和预接线模块LU9MR1C、可逆换向模块LU2MB0BL,把动力底座LUB32上的螺丝夹紧接线端子LU9BN11拆卸后,仍然无法安装预接线模块LU9MR1C、可逆换向模块LU2MB0BL。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

自2011年1月起,Tesys U的产品外观出线了较大的变动,主要是LUB12/LUB32的改动:颜色从白色变成黑色,辅助触点LU9BN11与动力底座连在一起,变更为不可拆卸,即使拆卸下来,接口也和老产品不同。如果需要订购辅助触点可以拆卸的动力底座,则需要订购LUB120/LUB320+LU9BN11。