{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T电动机管理控制器的热过载保护是反时限的吗?
问题描述:
Tesys T电动机管理控制器的热过载保护是反时限的吗?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T电动机管理控制器的热过载保护可以为定时限或反时限应用。反时限保护用于电动机起动和运行过程中,脱扣等级为5、10、15、20、25、30,是通过控制器计算热容量来进行保护的,根据控制器是否使用冷却风扇特性会有所不同;定时限保护只能应用于运行过程中,是根据设定的时间来比较电流值进行保护的,可以立即重启。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: