我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T电机管理控制器100A以上的电机应用对外置电流互感器的特性要求是什么?

问题描述:
Tesys T电机管理控制器100A以上的电机应用对外置电流互感器的特性要求。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

控制器允许5A和1A的来自外置电流互感器的次级信号电流,对外置CT的技术要求(规范 IEC 60044-1)

image073.gif