我们今天能为您提供什么帮助?

人机界面操作终端XBTN410与Tesys T一对一应用与一对多应用的功能差别在哪里?

问题描述:
人机界面操作终端XBTN410与Tesys T一对一应用与一对多应用的功能的差别。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

XBTN410与Tesys T一对一应用时具有:本地控制(控制起停)、组态参数、显示实时数据、 报警监视功能。一个XBTN410与多个Tesys T应用具有上面除本地控制(控制起停)以外的功能。