我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在TeSys T系统中使用编程电缆TCSMCNAM3M002P时,应注意什么?
问题描述:
在TeSys T系统中使用编程电缆TCSMCNAM3M002P时,应注意的事项。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在TeSysT系统中使用TCSMCNAM3M002P时,请确保在将TCSMCNAM3M002P连接到 TeSysT扩展模块(LMTEV40BD, LMTEV40FM)之前,该系统已接通电源。若系统未接通电源,TCSMCNAM3M002P将为扩展模块供电。这将导致持续内部通讯状态错误,设备侧面的红色LED灯将指示这一错误。要重新启动通讯,请拔下TCSMCNAM3M002P,接通TeSysT系统,再将TCSMCNAM3M002P重新插入TeSysT扩展模块。