FA149256
FA149256
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T系列电动机保护器内部互感器适用的电源频率是多少?
问题描述:
Tesys T系列电动机保护器内部互感器适用的电源频率。
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统
解决方法:
47Hz至63Hz。
首次发布日期:
2012/7/20
修订日期:
2019/8/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统