问题描述:
对于带有Modbus通信的Tesys T,它的上面有两个RJ45的Modbus通讯口的区别。所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
左面的RJ45是用来和HMI或者PC机相连,用于参数设置和监视,它的Modbus包含24V电源,其可以读取的寄存器比右面用于通信的Modbus少。而右边的Modbus通讯口主要用于网络连接,用于网络控制。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
左面的RJ45是用来和HMI或者PC机相连,用于参数设置和监视,它的Modbus包含24V电源,其可以读取的寄存器比右面用于通信的Modbus少。而右边的Modbus通讯口主要用于网络连接,用于网络控制。
是否有帮助?