我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T进行Canopen通讯,其通讯线接端子上的CAN_H、CAN_L、S是不是就可以了?V+、V-还用接吗?如果要接电压是多少?
问题描述:
Tesys T进行Canopen通讯,其通讯线接端子上的CAN_H、CAN_L、S是不是就可以了?V+、V-还用接吗?如果要接电压是多少?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

需要接,否则通讯通不上,电压是24V。见下图:

image079.jpg