我们今天能为您提供什么帮助?

通信模块LULC03*在与LUCM多功能控制单元连接的时候,红色LED亮,原因是什么?

问题描述:
通信模块LULC03*在与LUCM多功能控制单元连接的时候,红色LED亮的原因。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

红色LED亮说明发生了通信故障。使用通信模块的时候,必须首先将24V直流电源提供给控制单元,然后再提供给通信模块。如果是由于上述原因引发的故障,可以通过关闭通信模块,就能够将该故障清除。