我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LA2KT2E和LA2KT2U线圈功耗多少?
问题描述:
LA2KT2E和LA2KT2U线圈的功耗。

所属产品线:
进口TeSys K接触器

解决方法:

LA2KT2E 24-48 V AC/DC +10%  0.3VA~1VA /0.3W~1W

LA2KT2U 110-230 V AC +10%    0.6VA ~0.7VA。