我们今天能为您提供什么帮助?

三极热过载继电器缺相保护功能是如何动作的?

问题描述:
三极热过载继电器缺相保护功能的动作。

所属产品线:
热过载继电器

解决方法:

这里的缺相保护并不是一缺相即保护。LRD系列三极热过载继电器提供10A级保护,根据其脱扣曲线,当一相电流为0,另两相电流不大于过载继电器设定电流值时,过载继电器不动作,仅当一相电流为0,另两相电流为1.15倍过载继电器设定电流值时过载继电器动作,而动作的延时小于2小时。