我们今天能为您提供什么帮助?

机械式热继电器怎样实现温度补偿?

问题描述:
机械式热继电器实现温度补偿的方法。

所属产品线:
热过载继电器

解决方法:

如图所示:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。

image082.jpg