我们今天能为您提供什么帮助?

热过载继电器有电子式的吗?

问题描述:
热过载继电器的类型。

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F; LR97D电子过流继电器

解决方法:

有。LR9D、LR9F就是电子式热过载继电器。

另外,施耐德还有电子过流继电器:型号为LR97D、LT47,此类产品适用于起重、空压机等长时间起动的重型负载设备。它可以满足更全面的机器设备保护要求,部分型号可以分别设定起动时间、正常运行状态下的脱扣时间等,设置非常灵活。