我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
热继电器LR9F5371能否用于单相电机?
问题描述:
热继电器LR9F5371能否用于单相电机。

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

不能,LR9F带有相不平衡保护,由于其是电子式热继电器,相不平衡保护是通过内部的计时元件计算不同相之间的时间差,因此,如果通过三相串联使用在单相电机时,不同相之间没有时间差,继电器会在4秒之内动作。